主题中讨论的其他器件: LMH6517
团队、
您能帮助回答我客户的问题吗:
我希望用 LMH6517替代2个放大器级和2个数字衰减器。 我当前使用的数字步进衰减器(DAT-31R5A-PP+)具有一个并行接口。 我想将现有电路连接到 LMH6517EVAL-R1、以验证在制造 PCB 之前性能是否相当。 在 LMH6517EVAL-R1上有一个接头(J1)、该接头具有用于 VGA - A (A5-A0、ENA、LATCHA)的 IO 引脚。 是否可以将此接头连接到现有的并行接口并控制 VGA? J1还控制 VGA - B、如果是、如何执行此操作。 实现目标的最佳原因是将 LMH6517EVAL-R1 SWGA 和 SWGB 的引线焊接到我的控制电路中?
谢谢
Viktorija