This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321LV:LM321LV 输出摆幅电平

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903203/lm321lv-lm321lv-output-swing-level

器件型号:LM321LV

您好!

我计划  在我的设计中使用 LM321LV。 任何人都请告知 V+= 3.3V 和 V-=接地时的输出电压摆幅电平。

此致

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    如果负载为低电流、则摆幅将非常接近0V 至3.3V。  请参阅数据表中的图6、假设-2.75V 实际为0V、+2.75V 实际为3.3V。 对于更高的输出电流、输出电阻将导致一些电压损耗。 再次参考图6、由于电源为3.3V 而不是5.5V、因此预期斜率会更大一些