This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4061:THS4061的热性能信息查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959312/ths4061-thermal-information-query-for-ths4061

器件型号:THS4061

您好!

浏览 THS4061的数据表、它似乎是一个相当过时的数据表、我正在寻找此器件的热性能信息、尤其是结至环境热阻额定值。  我可以参考哪些资源来显示相应封装的实际 RθJA μ m?

BR、

Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您考虑使用哪种封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我尤其要研究 HVSSOP 封装,我认为对于完整的 MPN,应该是 THS4061IDGNR。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过查看降额信息来估算热阻抗。  

    假设从70C 到85C 的功率降低尝试保持 Tj 恒定、则在15C 环境温度下、1.37W 到1.11W 将 PowerPAD 焊接到散热平面后、解决了隐含的55C/W 热阻抗问题。  

    然后、使用55C/W、仅70C 时的绝对1.37W 意味着最大温度隐藏在这些规格后面、即145C = Tj。 看起来很高、但 absmax 表显示 Tj max =150C、因此看起来一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    我们将研究如何测量 DGN 封装的此信息、通常需要1-2周左右、但由于假期的原因、可能会更长。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    请注意测量结果:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    65.6.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    93.0

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    37.2.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    6.5.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    37.2.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    22.2.

    最棒的

    Hasan Babiker