This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3693:差分 ap 应用布局

Guru**** 671570 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3693, DEM-OPA-SSOP-3E, DEM-OPA-SSOP-3D, DEM-OPA-SSOP-3A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/965416/opa3693-differential-ap-application-layout

器件型号:OPA3693
主题中讨论的其他器件: DEM-OPA-SSOP-3CDEM-OPA-SSOP-3BDEM-OPA-SSOP-3EDEM-OPA-SSOP-3DDEM-OPA-SSOP-3A

在数据表中、仪表放大器有一个基准。 是否有相关的参考布局? 在这个带宽上、一切都很重要、我想在现有工作的基础上再接再厉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Demian、您好!

    您是否看过评估模块?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Demian、您好!

     我们没有专门针对该应用使用该器件的参考设计。 Kai 链接了未组装的 EVAL 板、这是该器件布局的良好参考。 我还会在 OPA3693数据表中添加第25-26页以查看布局建议。 我正在寻找 Kai 链接的 EVAL Altium 项目、我将向您提供有关该项目的更新。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Demian、您好!

      我找到了未组装的 EVAL 板 Altium 项目 DEM-OPA-SSOP-3A、 DEM-OPA-SSOP-3B、 DEM-OPA-SSOP-3E、但未找到 DEM-OPA-SSOP-3C 和 DEM-OPA-SSOP-3D。 所有这些器件都具有相同的封装、但引脚排列不同。 与 C 和 D 最近的一个连接点是 Kai 先前连接的 A。我已将 EVM 项目附加到下面。

    e2e.ti.com/.../DEM_2D00_OPA_2D00_SSOP_2D00_3A.zip

    谢谢、

    Sima