主题中讨论的其他器件: TIPD126、 PGA309、Strike
大家好、
我参考 TI 经认证的设计 TIPD126、在发送器产品中使用 XTR117。
我们使用的元件与 TI 设计中所示的元件相同、但我们未通过 ESD 抗扰度测试。 我们将使用8kV 接触放电和15kV 空气放电。 我们的铝外壳具有用于 LCD 显示屏的切口、薄膜键盘和外部4-20mA 24V 输入连接器。 外壳背面连接了铝传感器主体、传感器导线在内部与传感器主体相连、并与外壳相连。
我们使用和不使用保护性接地对器件进行了测试、这两种情况下、当从保护性接地 LCD 断开时、器件无法损坏 XTR117、也损坏了。 连接保护接地时(同时检查外壳的一半和传感器体均已接地)、除了 XTR117之外、没有其他组件损坏。
由于传感器体和外壳接地、我们没有提供任何 ESD 保护器件。
最终器件将在没有保护性接地的情况下使用。
问题1. 请推荐 ESD 保护技术?
我们还有其他关注点。 发生 ESD 事件时、TVS 二极管会将其短接至本地 GND、该 GND 不是电源 GND 或接地、而是通过 XTR117的25 Ω 内部电阻器连接到"电源 GND"的"本地 GND"。
问题2. 即使向暴露的引脚添加了必要的保护(TVS 二极管)、XTR117也能承受其 IRET 引脚上的 ESD 电流浪涌? 有没有办法保护 IC?