This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:我们是否可以在没有上拉电阻器的情况下直接将 A0引脚连接到 VS

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/964092/ina3221-whether-we-can-connect-the-a0-pin-to-the-vs-directly-without-a-pull-up-resistor

器件型号:INA3221

大家好、

我们是否 可以在不使用上拉 电阻器的情况下将 A0引脚直接连接到 VS? 我 认为这应该是好的,只是想与你重复检查一下。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    地址引脚应直接连接到选项的 ON。  您不需要上拉电阻器。