This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:削波输入

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958714/ina149-clipping-input-on-purpose

器件型号:INA149

我有一个5VAC 输入信号,我希望通过差动放大器输入,以防止接地噪声。 在差分放大器下游、信号由单个二极管整流(只有正弦波的正极部分保持不变)。 然后、它经过滤波器、然后到达微控制器的 ADC。

我目前没有负 VCC 来放大正弦波的负极侧,但我也不需要负极侧。 如果可能、我希望避免使用双电源放大器(它需要新的直流/直流转换器)。

我想知道我是否可以使用单电源差动放大器、只需让放大器削减负输入。 是否可以在单电源放大器的输入端施加-7V 电压?

下面是一个用于展示我的计划的仿真。 (请注意、我在仿真中使用了通用 LTSPICE 差分放大器 IC。)

如果您对差分放大器的输入是否过载有任何想法、我会很乐意。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我将使用 INA149 (根据您的兴趣)来解决您的问题。 我不想评论竞争对手的器件 LTC6363。  

    您的要求:

    单电源轨

    2、输入5Vrms、400Hz、增益=1 -> Vout 将摆动2*7.07Vp=14.14Vp-p

    数据表列出了 V+= 5V 和 V-= 0或 GND、请参阅上面捕获的图像。 因此、12V 直流电压轨(来自上面的原理图)不能满足 Vocm 要求。 当输出电压摆动14.14Vp-p 时、您将需要最低14.14Vdc + 1.5V = 15.64Vdc。 因此我选择了18Vdc。  

    由于 V+选择18Vdc、因此 VCM = REFA = REFB = V+/2 = 9Vdc。 这就是为什么您只能看到一半的电压摆幅、因为您的 Vcm = 0Vdc。 请参阅上面的仿真和下面的仿真文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA149-Diff-Amp-11232020.TSC

    如果您打算故意削波正弦波的负极部分、则仍然必须满足输入 VCM 要求。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond