This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194A-Q1:H 桥电机中的电流感应

Guru**** 686160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/958347/ina194a-q1-current-sensing-in-h-bridge-motor

器件型号:INA194A-Q1

客户在 H 桥 MOSFET 应用中使用 INA194A 器件时发现异常波形。

应用:交流逆变器。

问题描述:有两个 INA194A 用于双向感应电机电流。 当电机负载从0A 增加到+45A 时、CS_OUT1上升到45A、同时 CS_OUT2保持0A。 但是、当电机负载从0A 增加到-45A (电机反向旋转)时、CS_OUT1大约为432mV (稍高一点)。 我们想知道 U9器件是否损坏? 我们测量了静态阻抗、每个引脚到 GND 引脚上没有任何异常阻抗、如下表所示。   

器件

引脚1-GND

引脚3-GND

PIN4-GND

PIN5-GND

U9.

36K

30公里

306K

5.97K

U10.

35.4K

307K

308K

5.97K

当我们将有缺陷的 U9更换为新的 INA194A 器件时、问题消失了。 有缺陷的 U9也可能与另一个新电路板上的问题重复。

您能提供评论吗? 可以发送它来执行 fA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该特定装置似乎异常。

    要启动 FA 流程、请连接本地 QRE。 这将确保设备在出厂时得到正确跟踪和测试。

    此致、Guang