请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA194A-Q1 客户在 H 桥 MOSFET 应用中使用 INA194A 器件时发现异常波形。
应用:交流逆变器。
问题描述:有两个 INA194A 用于双向感应电机电流。 当电机负载从0A 增加到+45A 时、CS_OUT1上升到45A、同时 CS_OUT2保持0A。 但是、当电机负载从0A 增加到-45A (电机反向旋转)时、CS_OUT1大约为432mV (稍高一点)。 我们想知道 U9器件是否损坏? 我们测量了静态阻抗、每个引脚到 GND 引脚上没有任何异常阻抗、如下表所示。
器件 |
引脚1-GND |
引脚3-GND |
PIN4-GND |
PIN5-GND |
U9. |
36K |
30公里 |
306K |
5.97K |
U10. |
35.4K |
307K |
308K |
5.97K |
当我们将有缺陷的 U9更换为新的 INA194A 器件时、问题消失了。 有缺陷的 U9也可能与另一个新电路板上的问题重复。
您能提供评论吗? 可以发送它来执行 fA 吗?