This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2290:双向电流测量

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA2290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/963350/ina2290-bidirectional-current-measurement

器件型号:INA2290
主题中讨论的其他器件:INA240、

您好,

是否可以使用以下原理图测量双向电流、将 Rsense 连接到 J1/J2、以测量从源极到负载的电流、反之亦然? 如果不是、我们会提供另一个原理图建议或替代器件、而不需要像 INA240这样的外部基准?

感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves、您好!

    您是否阅读过数据表的第8.3.1节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    我同意 Kai 的说法。  这部分是我不建议这样做的原因、尤其是在运行和期望任何带宽以及对跨越正负转换的瞬态的快速响应的情况下。  根据绝对最大值规格、这是可行的、但恢复时间形式饱和可能会使输出端的信号无效。   

    对于双向运行、最好的方法也是使用基准、因为这将是主要关注点。   

    遗憾的是、如果您想要高速运行、我建议使用 INA240。  我假设您需要高速、因为您正在查看 INA2290和 INA240。