Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240 请解释在比较 INA240数据表中的图21和图37时看到的 INA240稳定时间差异。。。。?
图21显示了小于2uS 的90V 阶跃稳定时间、但图37显示24V 阶跃稳定时间约 为20ms
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tony、
为什么要比较这两个数字? 它们基于完全不同的测量条件:-)
图21应展示 INA240在输入同时短接在一起的情况下向 INA240的输入提供具有快速边沿的高压共模脉冲时的响应。 对于理想的 INA240、+2.5V 的输出信号偏差应为零。
另一方面、图37显示了在共模电压较高的情况下电磁阀的导通电流产生的所需输出信号。 x 轴上较大的时间常数只是由电磁阀电流由于其固有电感而缓慢上升的事实所导致的。
因此、这两个数字完全不会相互矛盾。 它们只是显示两个非常不同的测量条件。
Kai