This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3012:推挽输出固定

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700EVM-114, TLV3012, TPS3700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956813/tlv3012-push-pull-output-fix

器件型号:TLV3012
主题中讨论的其他器件:TPS3700EVM-114TPS3700

您好!

我询问了如何将 TLV 3401用作欠压电池监控器、一位工程师建议使用 TLV3012器件。 我最近使用过 TPS3700EVM-114模块、我注意到、当我将 R1换成604k 时、当没有负载或负载小于1安培时、我的器件工作正常。 我使用比较器输出来触发稳压器的使能引脚、并在其电压达到3.24V 时禁用其输出、当我施加1A 的负载时会出现我的问题。比较器会在更早的时候触发稳压器的使能引脚 而不是在没有负载时加载。

当仅将电池用作电源时、我怀疑比较器输入端的压降以及输出上拉电阻器上的压降会导致这种情况、因此我正在考虑实现一个推挽比较器来解决这些问题。 我对该问题的诊断是否有效、将我使用的比较器类型交换为推挽解决了我的问题???

我是否可以购买评估模块或穿孔比较器来测试我的理论?

谢谢、

易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    的原理图和一些示波器图很有帮助:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    我同意 Kai 的说法。 您能否发布原理图和/或仿真、以便我们能够解决您的问题?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    我只能提供原理图、因为由于采用了生动的测量方法、我目前无法访问示波器:

    我将电池连接到比较器的 VBAT 和 PGND、该比较器驱动输出端5V 稳压器的使能引脚。 该稳压器还连接到 VBAT 和 PGND 以供电。 负载将连接到+5V 和 PGND。 如果有任何帮助,我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    我无法理解1A 负载的含义。  您是否说当比较器为负载提供1A 电流时存在问题?  或者、您是否说通过电阻分压器网络的1A 电流会导致问题?  

    我很好奇、为什么您也选择了100kOhm 上拉电阻器。 它看起来有点高。

    我是否可以看到一个说明您问题的仿真?  

    此外、您是否需要使用窗口比较器? 您似乎可以简化电路并使用单通道比较器、因为您的 OUTB 处于断开状态。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joe、

    我没有从头开始设计 EVM 板、我只是展示了我正在使用的两个模块的原理图。 TPS3700EVM-114模块和我使用的模块之间的唯一变化是、我将 R1换成了604kOhm、并且100kOhm PU 电阻器已包含在评估板中、我没有触摸过它。

    我想后一个问题可能是因为比较器所做的是触发升压转换器的使能引脚、当我断开连接时、我能够正确放电、但没有过放电监控器。 压降可能会导致我的使能引脚发生某种程度的故障、因为只有在我的实验室测试台提供3.9V 及以上电压时才会发生正确的负载运行。

    在我的应用中、我要求电池放电高达1.5A、其中1A 是间歇性智能设备负载、用作电话充电器、0.5A 则始终如一地驱动 MCU 单元和一些 WS2812B 串行可寻址 LED。 它应该能够在3.3V-4.2V 和3.2V 截止电压之间执行此操作。

    不需要、我不需要使用窗口比较器、它只是我的供应商提供的用于测试的器件、这就是我考虑推挽比较器的原因。

    我已经将一段转换器在使能端和不使能端连接到比较器的 OUTA 的情况下运行的视频附加到了一起。 请注意、由于使能引脚、我的转换器如何保持开启状态、但具有低电流输出。

    e2e.ti.com/.../VID_2D00_20201118_2D00_WA0000.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    易卜拉欣

    在您的设计中使用比较器之前、我认为最好将此主题分配给负责回答 TPS3700问题的小组。

    我希望他们能解决您的问题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe、

    同样、如果没有示波器截图、则很难诊断您的问题。  请提供示波器截图、以便我们为您提供帮助。  

    本