This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:关于 Vocm

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/962160/ths4541-about-vocm

器件型号:THS4541

我对 THs 4541数据表第40页有疑问。

在交流耦合、差分输入至差分输出配置中、
当 Vs +连接到5V 且 Vs−连接到 GND 时、
Vocm 在打开 时设置为2.5V (默认中间电源)是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将其悬空以获得大约2.5V 的偏置电压、包括一个接地电容以降低 CM 噪声、或使用2.5V 电压驱动它以获得更高的精度或噪声