This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:INA233电流数据偶尔变为0

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/961550/ina233-ina233-current-data-occasionally-becomes-0

器件型号:INA233

您好!

我将使用 INA233作为电池充电监控器测试我设计的电路板、将 R 2m Ω 关断、在 IN+/IN-处不进行 RC 滤波。

在寄存器设置中、电流 LSB 为1mA/位、否 平均值为1 (默认值)、Vshunt 和 Vbus 转换时间为1.1ms (默认值)。

PMBus 主机每4秒读取一次 Vbus 和 Vshunt。 (每分钟读数15次)

在我们的测试中、负载电流(充电电流)应约为14A、Vbus (电池电压)约为25V (缓慢增加)。

对于电流读数(通过 Vshunt)、在大多数情况下、电流大约为14A、在13A 至15A 之间波动(实际充电电流不应波动太大、因此我认为读数不准确)、 并且偶尔电流读数为0。 (对于值0读数、在许多读数中只读1次、在一段时间后再读1次)。

对于 Vbus (电池电压)、由于 INA233内不需要放大器电路、因此它的波动不会过大。 但 有时 Vbus 读数为0。(与电流读数随机类似、当电流读数为0时、时间可能不相同)

我认为外部电池充电器输出正确、充电电流和电压应该稳定并且在充电阶段的任何时候都不可能为0。

因此、对于 INA233电流读数(波动、偶尔为0)或 Vbus 读数偶尔为0、是因为没有 仅为1、转换时间设置也不长?

如果是、这意味着寄存器默认值不适合实际精确测量。

以及建议的编号是什么 平均值以及转换时间?

您是否建议在 IN+/IN-处添加 RC 滤波器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射频、

    电流变化为2A (13A 至15A)、对应于4mV 的分流电压增量。 无论使用何种寄存器设置、INA233都能实现更好的效果。 但是、您可以更改转换时间以查看它是否会产生任何影响。 我怀疑会这样。

    最好具有滤波功能、但不需要。 我认为这不会解决主要问题。 Vshunt 和 Vbus 偶尔读取为零这一事实令人担忧。 如果您对校准寄存器进行了编程、则可以读取电流寄存器、以查看当 Vshunt 读取0时它是否返回零。

    如果电流寄存器和分流寄存器同时返回零、我将首先解决这个问题。 具体而言、您可能需要设置一个在零读数时触发的范围。 触发器可在读取环路内创建并传递到 IO 引脚。 您还可以加快读取速度、这样您就不必一直等待问题的发生。

    通过捕获 I2C 信号和 Vbus 电压、我们应该能够判断 INA233在 Vbus 非零时是否确实返回0V。 我相信、完成此过程将有助于发现根本原因。

    此致、Guang