This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:扩展 INA240共模电压

Guru**** 2443460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955591/ina240-extend-ina240-common-mode-voltage

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:TMCS1100

您好!

是否有办法将共模电压从90V 提高到>150V?  

BR、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    如果您希望能够承受150V 的浪涌,则可以使用 TVS 二极管对其进行钳位,尽管它仍然具有挑战性。

    您可能需要查看 TMCS1100等其他类型的器件。 尽管其他规格不同、但它将需要如此高的共模电压。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    不是、我实际上要讨论我要钳制的长期电压。 我想测量该150V 电源处的电流...

    BR、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marks:

    遗憾的是、这是 INA240无法实现的。 引入电阻分压器会破坏 INA240的出色共模抑制性能。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    Kai 是对的;您可能需要调查我之前提到的 TMCS 器件系列的可行性。

    此致、Guang