Other Parts Discussed in Thread: TL072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TL072大家好、
当我使用 PSpice 对 TL072进行噪声分析时、出现了错误。
1.您能帮我分析一下吗?
或者、您能否给我一个模板项目来分析放大器的噪声?
此致
黄志红
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Zhihong、
我建议查看 AN1516 来测试该模型、它包含测试设置的说明、但也包含 嵌入式测试电路 、可下载到您的计算机上。
在向您推荐之前、我已经对其进行了测试、似乎虽然仿真和测试设置正确、但该放大器的结果与数据表不匹配。
这向我表明、这个较旧的模型没有主动对噪声建模。 幸运的是 、TL07xH 系列 不久将推出更新的模型。
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
黄先生、您好!
TINA V11有几种 TL072模型、只有 TINA 版本可以工作并进行加密。
我在该模型上没有进行太多测试、但 SSBW 看起来不错、但噪声在8.25nV 输入时是平坦的。
您可以使用与该模型 V+输入串联的噪声宏来在外部修改它、以匹配2020数据表更新中的图6-16。
看起来像这样、
然后、这里是该设置的 V7文件 、