This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:用于放电管理的低电池截止频率

Guru**** 1658350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, BQ24650, TLV3401, TLV3012, TPS3700EVM-114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/954492/tlv3401-low-battery-cutoff-for-discharge-management

器件型号:TLV3401
主题中讨论的其他器件:TPS61030BQ24650TLV3012TPS3700EVM-114

您好!

我最近购买了 TLV 3401、以确保我的3.7V 6000mah 电池不会过度放电、方法是添加一个低电池截止频率、并分别在3.2V 和3.3V 上释放以禁用我的负载。

以下是我的整个设计的原理图:

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Final-base-model_5F00_2020_2D00_10_2D00_28_5F00_12_2D00_38_2D00_22.pdf

我的解决方案通过在 BQ24650充电器的 VBAT 输出端连接比较器来禁用进入 TPS61030转换器(U4和 U8)引脚8的电压。 如何在电池使用 TLV3401时实现具有迟滞功能的同相比较器?

我附上了一个更简单的配置图:(请忽略3V 趋势图。 使用的 MCU 将是 Arduino Nano、由我的 TPS61030升压转换器之一供电)

e2e.ti.com/.../LTC-config-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    本指导手册将帮助您使用 TLV3401实现外部迟滞。 请在 have.e2e.ti.com/.../sboa313a.pdf 上回答您的任何其他问题

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我之前看过这本指导手册、只是不确定如何实施... 不过、我参考了原理图和第9.2节:    

    我知道 TLV 3401没有内置的内部基准、因此我使用5V 电源和 R1 = 220k、R2 = 470k 的电阻分压器对其进行了仿真。 我还直接从电池为比较器供电、并将其连接到连接在 Vout 上的上拉电阻器。 我如何在此基础上添加迟滞、以及我的应用是否需要稳压器/内部基准? 我的电压源在2.4V 至4.2V 之间变化、并且我具有来自 BQ24650的过压保护。 购买 TLV3401是为了测试一个简单的原型、以便与我的设计连接、并查看这是否可以解决我的低电池截止问题。 我是否应该将此比较器用于其他比较器、例如 TLV 4021R1?

    注意:我的项目中没有稳定的电压源、我的太阳能电池板和电池电压会一直变化。 对于电池的输出、我需要高达3A 的电流、并且损耗最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要实现外部迟滞、您无需内置内部基准。 我将随附一个 Excel 工具、以帮助您计算设计中外部迟滞所需的电阻器值。 我可以从什么信息中得知、5V 电源将是您的基准电压?

    如果器件的电源电压低于建议的工作电压、则 TLV3401的运行不受保修。 如果电压低于2.5V 或2.7V、具体取决于器件的版本、则该电压超出推荐范围。

    如果您需要具有更宽电源范围和内部基准的比较器、则可以使用 TLV4041R1。

    e2e.ti.com/.../4532.comparator_5F00_hyst_5F00_tool.xlsx

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢 Excel 工具、它在设计过程中提供了巨大帮助。 不过、我对比较器的输入电压确实有一些疑问。

    我有一个3.7V 6000mAh 电池、我将比较器用作欠压检测器。 在 VL 输出截止频率下、我假设我正在寻找同相拓扑。 在本例中、我是否希望将电池输入连接到 Vdiv Vcc 和 VPU?? 此外、如果这些是我的电池连接的输入、同相输入端的 Vin 有什么作用?  

    谢谢、

    安倍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe:

    我很高兴 Excel 工具能为您提供帮助。

    关于您的问题、您似乎不打算使用外部基准。 因此、我建议使用具有1.2V 内部基准电压的 TLV3012。 它也是一个推挽器件、因此无需上拉电阻器。

    这将使您能够为比较器提供电池、并将其用作器件的输入。

    在 TLV3012数据表的第8页上、有一个"电池电平检测电路"示例。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    非常感谢您的帮助! 我订购了 TPS3700EVM-114用于系统测试、以了解如何使用电池充电器进行放电和充电。 我将继续操作、将该系统中的 R1替换为604kOhm 电阻器、以更好地匹配我所需的阈值。 我将在最后一个模型中考虑 TLV3012。  

    再次感谢!

    安倍