This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:针对电流环路+/- 20mA 提供稳定可靠的 IC 输出

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551, LM7321, XTR111, XTR117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953669/lm7321-robust-ic-output-for-current-loop---20ma

器件型号:LM7321
主题中讨论的其他器件:OPA551XTR111XTR117

您好!

我必须为电流环路+/- 20mA 实现稳健的输出。
我的旧电路使用 L272D 作为输出、但它具有高偏移、导致电路不准确。
此外、L272D 已投入生产多年、我希望避免使用可能会停产的产品。
我查看的是 OPA551和 LM7321。 必须在单位增益下工作
实现的输出为绝缘类型、可能会受到瞬变的影响、具有具有高电缆容量的长回路。
在您看来、这两个 IC 中的哪一个更合适? 您是否推荐其他运算放大器或缓冲器?

谢谢

Robert