This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:分辨率优于 INA260?

Guru**** 1127120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA169, INA190, INA229-Q1, INA228-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/953215/ina169-better-resolution-than-ina260

器件型号:INA169
主题中讨论的其他器件:INA260INA190INA229-Q1INA228-Q1

大家好、

你好。

我们的客户使用 INA260使用 以下链接上的 Adafruit 并使用其示例代码 ina260_simpletest.py 测量电流、电压和功率。但是、他的示例电流测量值为 112.50mA、52.50mA、-1.25mA、53.75mA。 如您所见、它始终以.50、.75、.25或.00mA 结束。  

https://learn.adafruit.com/adafruit-ina260-current-voltage-power-sensor-breakout/python-circuitpython

他想知道 INA169是否适合该应用、并且分辨率是否比使用 INA260时获得的0.25mA 步长更好?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    对于允许输入高于 VSupply 的大多数或我们的电流感应放大器、您还需要考虑输入偏置电流。  您还需要考虑器件的 Vos 以查看误差。  在低输入电压下、VOS 占主导地位、成为主要的误差来源。  您可以在页面底部的 INA260和 INA169产品页面上查看误差计算。

    INA190等器件具有极低的输入偏置电流和极低的 VOS、但带宽受到限制、VCM 可高达40V。  如果您需要数字器件、则可以看到 INA228-Q1或 INA229-Q1、这两个器件仅用作样片、不会释放、但具有低输入偏置电流、电压可能会升高。