主题中讨论的其他器件: LM7171、 OPA690
我有关于 LM7171QML-SP (5962F9553602VXA)的技术问题。 我们的板上有25个此类器件。
这在差分输入电压以及共模输入电压方面更为精确、两者都相对于电源电压而言。
在我们更有问题的情况中、我们有+30V 电源轨开启(引脚7:V+)、-5V 电源轨开启(引脚4:V-)。
当我们阅读数据表时、我们可能会得出差分值的结论。 输入电压限制为比电源轨低5伏(即:在+/- 15V 供电时为+/- 10V)。 但是、由于+/-15V 电压下只有一个规格、因此不清楚这是否与电源轨…成正比
因此、如果您能在这个特定应用中为我们提供帮助、并为我们提供+30和-5V 的电源轨、我们将不胜感激。 对于差分输入电压、我们是否可以预计最大值为+25V/0V (25V)?
此外、对于共模输入电压、我们是否可以预期每个电源的电压限制在2V 左右、对于+30V 和-5V 电源轨的共模范围、这意味着大约+28V/-3V?
我很期待看到您的评论。
此致。 Richard。 richard.a.lajoie@ca.abb.com