This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171QML-SP:有关差分输入电压和共模输入电压范围随电源轨变化的静态条件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171QML-SP, LM7171, OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901976/lm7171qml-sp-questiion-regarding-the-diff-input-voltage-and-common-mode-input-voltage-ranges-w-r-to-supply-rails

器件型号:LM7171QML-SP
主题中讨论的其他器件: LM7171OPA690

我有关于 LM7171QML-SP (5962F9553602VXA)的技术问题。 我们的板上有25个此类器件。

 

这在差分输入电压以及共模输入电压方面更为精确、两者都相对于电源电压而言。

 

在我们更有问题的情况中、我们有+30V 电源轨开启(引脚7:V+)、-5V 电源轨开启(引脚4:V-)。

 

当我们阅读数据表时、我们可能会得出差分值的结论。 输入电压限制为比电源轨低5伏(即:在+/- 15V 供电时为+/- 10V)。 但是、由于+/-15V 电压下只有一个规格、因此不清楚这是否与电源轨…成正比

 

因此、如果您能在这个特定应用中为我们提供帮助、并为我们提供+30和-5V 的电源轨、我们将不胜感激。 对于差分输入电压、我们是否可以预计最大值为+25V/0V (25V)?

 

此外、对于共模输入电压、我们是否可以预期每个电源的电压限制在2V 左右、对于+30V 和-5V 电源轨的共模范围、这意味着大约+28V/-3V?

 

我很期待看到您的评论。

 

此致。 Richard。 richard.a.lajoie@ca.abb.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    差分电压与电源无关。 此规格指定了器件损坏之前反相和同相引脚之间的最大差分电压、在这种情况下、可对每个输入施加+25V 和+15V 电压。 在正常运行时、器件上不应存在差分输入电压。

    就共模输入电压而言、您的假设是正确的。 您可以预期电源电压范围为大约2V。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    在完成了100多份高速放大器数据表之后、我不确定您是否希望依赖-SP 数据表中显示的10V 最大差动。  

    这种高电平是非常不寻常的、在 TI HSP 早期可能会造成误解。  

    这是一个单位增益稳定的 VFA、它使用高跨导输入级-两个缓冲器驱动一个 R 元件-您可以通过压摆率和高电压噪声来判断。 因此-SP 数据表第2页的图"A"缓冲器与 IN+端的4晶体管缓冲器相同。 我认为好的是、这些缓冲器不会显示导致噪声永久降级的 VEBO 击穿。  

    如果环路闭合、正常运行不会在输入上累积更高的 V 电压。  

    如果我们使用功率1强制使用高 Δ V、两个输入缓冲器将尝试跟随这些单独的输入、将非常高的电流输入到第2页的 RE 元素中。 不确定您为什么需要此规格、但缺少的是该 RE 值、该值随后会镜像到高增益电流镜、从而增加总电源电流-可能会变得非常大-这可能是我认为可能位于10V 规格后面的值。  

    如果您真的想知道、我建议您获得商业级版本、并通过查看总电源电流来测试它。 当您进入任何更高的 LSBW 类型条件时、这些器件也会大幅增加电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您为什么需要在输入之间具有如此大的差分电压? 是否要将 LM7171用作比较器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如 Richard、  

    OPA690采用相同类型的拓扑、其中我在绝对最大值表中输入了1.2V 最大差分、