This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:选择单级或多级放大器时应考虑哪些因素?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916714/opa4348-what-should-be-considered-when-choose-single-stage-or-multistage-amplifier

器件型号:OPA4348

您好!

在选择单级或多级放大器时、您是否有关于性能比较或设计注意事项的材料? 例如带宽、噪声...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    多级意味着什么? 串联还是并联?

    当使用串联安装的两级甚至多级放大器替换单级放大器时、您可以大幅增加总体带宽。 但您将不会看到噪声性能的优势、因为只有第一级主要决定总体噪声。

    另一方面、并联多级放大器可以显著降低噪声:

    您能否显示应用原理图或提供更多详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    正如 Kai 提到的、使用多个增益级将增加电路的总体可用带宽。

    为了优化电路、建议在第一级尽可能增加增益。 这将通过最大程度地减小系统的总噪声和失调电压误差来最大程度地减小第二级中的误差源。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    放大器级数由电路的增益和带宽要求决定。 对于高增益应用,可以串联多个级联,以有效地“扩展”级之间的增益。 这就利用了多个运算放大器的增益带宽来增加系统带宽。

    当然、额外的增益级意味着需要考虑额外的噪声源。 通常、大部分增益应用于多级放大器的第一级。 这可确保第一级的噪声主导放大器的噪声、并且后续级的贡献可以忽略不计。 这同样的原理也适用于失调电压。

    OP4348采用四路封装、这意味着您可以使用单个 IC 设计多达四个放大器级。 这允许大量增益分级选项、每个选项都在带宽、噪声和偏移方面进行权衡。

    Zach Olson