This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:使用 TLV3501和 OPA1611的波形转换电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1611, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916282/tlv3501-waveform-conversion-circuit-using-tlv3501-and-opa1611

器件型号:TLV3501

您好!

 我打算使用 TLV3501 来构建过零比较 器、并使用 OPA1611来构建积分器。

输入电压 vg 是一个+/- 1V 100kHz 正弦波。 所需的工作波形为:TLV3501 输出 A +/-2.5V 100kHz 方波、与 VG 同相。  然后、应用积分器将方波 Vo1转换为三角波 Vout2。 不过、仿真波形与预期波形略有不同。

请参阅下面的仿真结果。 一旦我将比较器与积分器相结合、vo1将被限制为+/-1.81V、而 VO2将具有较大的直流失调电压。 但是、当我分离这两个电路(比较器和积分器)时、波形是正常的。 显然、这两个电路的组合会产生一些意外问题。  请帮助我弄清这些意外波形的发生原因。

此致、

Cato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cato:

    RI=100R 看起来像是对 TLV3501的输出短路。 我会显著增加 RI。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 一如既往地提供的建议。

    输出端的电流将从 RI = 100欧姆的电流消耗进行钳位。 如 Kai 所述、增大此电阻器值应有助于器件达到其预期的最大输出摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的建议。 Incresing R1起作用。

    Cato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它现在工作了,Cato :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题已经解决、因此我将关闭该帖子

    卡盘