This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RMS 转直流转换解决方案...

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/910110/rms-to-dc-convert-solution

主题中讨论的其他器件:ADS7128

降级器、

我想查找 RMS 转直流转换器以供客户更换。

客户使用的是 AD536A、我需要基于 IC 的解决方案。

请提供建议

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们没有直接 RMS 转直流转换器 IC、但您可以考虑使用 ADS7128中内置的内置 RMS 转换。  该器件在内部根据采样输入数据进行 RMS 计算、您可以读取 RMS 结果的 I2C 输出。