This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:增益和偏移误差

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/925426/amc1311-gain-and-offset-error

器件型号:AMC1311

您好!

由于这是一个隔离式放大器、我不确定这两个误差在输出侧的反映方式。  当输入 失调电压反映到输出侧时、我是否只考虑增益误差?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我通常计算输入侧满量程范围的误差、否则偏移项必须乘以增益。 当然、由于 AMC1311的增益为1、这不是什么大问题。 我不完全理解您的第二句、请查看 Excel 计算器、并告诉我这是否会清除您的问题。  

    下面是一个 Excel 表格、可帮助您估算 AMC1311的典型和最坏情况误差: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/815789/3019110#3019110

    确保在配置选项卡下选择"单端"、以便在"器件"下选择 AMC1311。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢 Excel、它确实让我的工作更轻松一些、但我认为它带来了更多问题。 哈哈。 它没有回答我原来的问题。 让我先看看我是否了解该器件的工作原理、然后再试一次。

     

    根据我的理解、输入作为以共模输出电压为中心的差分信号之间的总差值反映到输出中。

    VOUT_ISO_P = VCM + Vin/2

    VOUT_ISO_N = VCM - Vin/2

    共模电压将始终是器件设置的固定值、在本例中为1.44V。 该器件具有单位增益、因此无论输入的电压是多少、输出都与以共模为中心的差值相同。 差异将在 P 和 N 输出之间(Vin = Vout_ISO_P - Vout_ISO_N)。 是这样吗?

     

    现在我来谈谈我的错误问题。 如果我们仅将增益和偏移误差视为导致输出差分信号差异发生任何变化的主要因素。 失调电压误差被添加到输入信号中、并通过将其乘以增益误差来反映到输出中。 这只会影响输出差分信号差。 是这样吗?

     

    这是另一组与共模电压变化相关的问题。

    1. 共模电压变化是否反映了 P 和 N 信号中的误差变化?
    2. 它是直接添加到差分输出还是不相关?
    3. 如果共模电压增大、它是否会增大差分信号差?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    就像大多数事情一样,您越深入了解您将遇到的问题就越多:)

    正确。 本常见问题解答可能有所帮助、其中显示了一些可确认您观察结果的仿真波形: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/889581

    我不确定您的第二个结论:"失调电压误差被增益误差相乘、被添加到输入信号中并反映到输出中。"

    任何模拟器件的传递函数都可以显示为 y = mx_+b

    偏移误差被定义为当输入被短接在一起时、输出上的值。 理想情况下、它将为0V、但不可避免地存在少量的差分电压。 这是您的"b"项。 由于此项在 x = 0时指定、因此未考虑增益误差-因此我不确定您的陈述。  

    增益误差是输入信号斜率与输出信号斜率之间的差值。 因此、如果您有一个0.2V 至1.2V 的输入信号、但差分输出产生0.1V 至1.3V、这将是一个增益误差、即"m"项。

    输出共模? 不会、输出共模电压的任何变化都将是偏移、不会影响增益项。  

    2.不相关。 无论共模输出电压是1.39V (例如)还是1.44V、我都希望0Vin 能够产生0V 差分输出。  

    3.不 与#2相同。

    仅供参考、隔离式放大器和隔离式调制器的高级比较:  

    https://www.electronicdesign.com/power-management/whitepaper/21130089/introduction-to-isolated-amplifiers-and-modulators

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    这清除了我的问题。 另外、TI 是否有适用于 AMC1303等电流感应放大器的类似误差计算器工具?  我对您推荐的错误计算器工具有一些疑问。

    在  用户输入部分下、电阻器漂移是否与输入分压电阻器相关? 这将是 R1、R2、R3和 RF。 此外、也没有射频输入。

    2.在规格部分下,有行项目不清楚它们所代表的内容。

    A.增益误差分压器-这是由电阻器漂移输入确定的外部分压器电阻器增益误差吗? 它除以 ISO AMP 输入阻抗。 该误差是否会添加到 ISO AMP 增益误差中?

    b. GE 分压器漂移- 如果是用户输入、则内部电阻漂移如何?

    c.偏移误差分频器和漂移 -我是否假设这与外部电阻器容差(R1、R2、R3和 RF)相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很高兴听到解释的帮助。 它在工作中。 您拥有的计算器可用于电流计算、但需要调整用户输入和欧姆定律、即设置 R1=R2=0欧姆、然后将 R3和 HV+操纵到所需位置。  

    AMC1303的问题在于它是一个调制器、调制器的性能最终由数字滤波器决定。这也在工作中。  

    1.是的。 添加射频也列在待办事项列表中。  

    2A。 这考虑了感测电阻 R3与差分输入电阻并联的事实。 当使用具有低输入阻抗的器件进行电压检测时、这可能是一个问题。 差分输入电阻由差分运算放大器以及其他一些我无法在论坛上讨论的内容组成。 使用"与 R3'"配置时、R3'会增加增益电阻器 Rg、从而影响运算放大器的增益。   

    2b. 此计算器中尚未考虑内部电阻漂移和内部电阻变化。 它将包含在下一个版本中。  

    2c. 这实际上是查看流出输入引脚的偏置电流的变化及其在温度范围内的电流变化。 这也是我们较低输入阻抗器件的一个问题。 对于偏置电流处于 nA 范围内的 AMC1311而言、这不是什么大问题。  

    本电路指导手册进一步详细介绍了 R3的配置: https://www.ti.com/lit/an/sbaa350/sbaa350.pdf?ts=1596050575133&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F