This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:更改 SPI 频率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926506/usb2any-change-spi-frequency

器件型号:USB2ANY
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

你(们)好

我正在评估 LMX2594、  

我想使用我的 USB2ANY 器件更改 SPI 频率。  

请参阅以下内容:

在哪里可以找到固件源代码来实现这一目的? 步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    要更改 SPI 速度、请...

    1. 退出 TICS Pro
    2. 编辑文件:C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594\LMX2594.ini
    3. 添加"interface_speed=400"行、如下所示:
    4. 保存并退出
    5. 现在重新启动 TICS Pro、加载 LMX2594。
    6. 从菜单中选择"USB communications"(USB 通信)->"Interface"(接口)以加载"Communication Setup"(通信设置)窗口。
    7. 您可以使用下面的选择器更改 SPI 速度

    73、
    Timothy