This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 减少来自函数发生器-缓冲器的信号的上升时间

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/923448/reducing-the-rise-time-of-signal-coming-from-function-generator-buffer

主题中讨论的其他器件:BUF602TLV3501

尊敬的团队:

我们使用 Tektronix 的函数发生器进行测试。

函数发生器可能的最短上升时间为9ns。

我们需要2-3ns 范围内的上升时间。

如果我们将函数发生器的输出连接到缓冲器、它是否有助于缩短上升时间?

请分享您的想法。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari

    BUF602这样的线性缓冲器意味着尝试跟随输入信号、如果您想要更快的边沿、或许是高速比较器、但您的输出 Vpp 将是比较器摆幅、而不是您的输入摆幅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢。

    您能不能为此应用建议一些比较器。

    我可以知道 TLV3501可以工作吗?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    这一切都取决于电容负载(驱动的负载)。  对于高达15pF 的电容负载、您可以使用 tlv3501获得1.5ns 范围内的 tr/tf。

    卡盘