This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:如何使用 AMC1301测量线电压

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942645/amc1301-how-to-use-amc1301-to-measure-line-line-voltage

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1300AMC3330

大家好、

我的客户希望使用 AMC1301测量线路电压、例如 U 和 V 之间的电压。请注意 U、V、W 是三相直流电压。

客户电路图如下图所示。  

对于 VINP 和 VINN 之间的差分电压、它为1k/(4m+1k)*(U-V)、处于 AMC1301 +-250mV 差分输入范围内。

但对于共模输入电压、由于 U 和 V 与+5V1GND 隔离、因此我们如何确定(VINP+VINN)/2是否在(-0.16~VDD1-2.1)范围内?  

您是否有更好的方法来测量线电压? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    正如您指出的、由于管理输入共模电压幅度、测量线路电压可能具有挑战性。 通常、确保输入处于共模范围内的最佳方法是具有所有相位都连接到的公共接地。   

    我在该特定应用中看到的主要问题是"U"和"V 与+5V1GND"隔离。 即使对于单相测量、这也是一个问题。 此系统是否具有中性连接? 如果是、中性点可以连接到+5V1GND、这可能是共点。   

    您是否有任何有关如何生成+5V1的附加信息?  

    如果可能、请推广 AMC1300来代替 AMC1301、因为它是一款新型的引脚对引脚兼容器件。 但是、这两种器件都具有较低的输入阻抗、这并不是电压测量的理想选择。  

    如果您的客户不知道我们具有允许单电源运行的集成直流/直流转换器的器件、请推广 AMC3330。 该器件具有高输入阻抗、非常适合电压测量。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 对于 +5V1网络、它由5V-5V 隔离式电源模块 PDL03-05S05生成。 因此+5V1和+5V1GND 是完全浮动的网络。 我将与客户再次核实 UVW 是否具有 中性点。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很高兴能提供帮助!  

    电源 GND +5V1GND 需要以某种方式作为要测量电压的基准。 如果这对他们的应用很困难、请推广 AMC3330。 AMC3330具有内部直流/直流转换器、有助于简化设计。