This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:将2*1ohm 电流电阻器更改为3*1ohm 并联电阻器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/950994/ina226-change-2-1ohm-current-resistors-to-3-1ohm-resistors-in-parallel

器件型号:INA226

大家好、

我的客户现在正在使用 INA226。 以前,它们  并联使用2*1欧姆电阻器。 目前、它们更改3*1欧姆 电阻器。 我们是否可以只更改 校准 寄存器、而 不更改其他 寄存器 ? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    这应该是可以的、但请验证计算。  从0.5Ω Ω 变为0.333Ω Ω 不是很大的变化、不应发生太大的变化。