This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:电源电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1300, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941828/amc1100-supply-voltage

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1300AMC1200

您好!

我使用的是具有齐纳二极管结构的 AMC1100、数据表图 为高侧提供5V 电压。 目的是从输入电压直接为 AMC1100提供5V 电压、而无需使用额外的隔离式稳压器。 但是、问题在于如果没有高侧电源(低于大约3V)、输出设置为2.5V 或-2.5V (VOUTP 或 VOUTN)。 该配置有2个问题:

1) 1)当输入信号关闭时、输出为2.5V。

2) 2)它是2.5V 或-2.5V。

是预期的还是我未正确使用该器件?

如果这是预期的、没有额外稳压器的设计毫无意义、因为未检测到0V (输入为关闭状态)。 (可能会在2.5V 电平条件下检测到它、因为在正常运行期间输出电压不会超过2V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Onat!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! AMC1100的输出将饱和至满量程正电压或满量程负电压、而不对 VDD1施加电压。  我们没有在该器件中包含"等 VDD1"失效防护功能(请参阅 AMC1300第8.3.3节、作为具有此功能的器件的示例)。  当 VDD1缺失时、输出遵循最后一个位确定、即经过隔离栅(您的3V 电平听起来是正确的)。 如果您施加了 VDD1并将0V 输入连接到 AMC1200、则应在输出上看到0V (差分)。

    如果您只关心+DC 输入电平、那么您肯定可以将其检测为异常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的回答。 我对你的最后一项发言还有一个问题。 对于差分 ADC、我还希望使用交流输入检测"此情况(当 AMC1100的差分输出为|2.5V|时、VDD1低于3V)"。 请您进一步解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onat、

    由于您提到您使用要测量的实际电压作为 AMC1100的电源、我假设这只是直流电压测量。  如果在将交流电压应用到齐纳二极管之前对其进行整流、则可以测量交流输入。