大家好、我正在寻找一种在68uA 左右的电路中感测(高侧)电流的解决方案。 我的唯一任务是在电流出现时将半月型开发板上的引脚拉高。 该电流出现在变阻器型电路中、该电路的电压和电阻会发生变化以操纵其他电路。 我不需要精确测量电流、只需要测量电流的存在。 然后、我需要这一点来输出一个微控制器可以在 ADC 引脚上读取的电压。
VVS 为5V VCM 在0-6V 之间变化
我想使用 IN190吗? 我在数据表中看到了该示例。
我是否应该使用190AEVM 来试验我需要多少放大? 我是否需要修改 EVM?
我不是工程师、如果还不清楚。 )
非常感谢您的关注。
乍得