请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM111QML-SP 各位专家、您好!
我的客户正在从几个示例单元中寻找工作台数据、这些示例单元显示5mV 过驱响应。
他们也不确定 tRLHC 和 tRHLC 参数是如何定义的。 时间测量的起始/结束点是什么? 输出电压电平的影响?
感谢你的帮助。
此致、
Jim B
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我的客户正在从几个示例单元中寻找工作台数据、这些示例单元显示5mV 过驱响应。
他们也不确定 tRLHC 和 tRHLC 参数是如何定义的。 时间测量的起始/结束点是什么? 输出电压电平的影响?
感谢你的帮助。
此致、
Jim B
Jim、您好!
请参阅图部分的图3和4。 有针对2、5和20mV 的响应。 我们没有任何最新数据。
比较器传播延迟的传统测量方法是从输入信号的中点到输出信号的中点。 假设输入信号是一个小而快速的阶跃。
由于这是一个集电极开路输出、上拉电阻器将对上升时间产生影响、因为上升时间是上拉电阻器和任何负载电容的 RC 时间常数。 规格电阻为500欧姆、电压高达5V、并且电容负载尽可能小。
请注意、在测量小过驱(<10mV)时、需要在测量中考虑失调电压的影响。