This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:输出电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937213/ina190-output-current

器件型号:INA190

你(们)好

我使用 INA190来驱动具有内置 MUX 的 Σ-Δ ADC 的输入。 这意味着 ADC 多路复用器切换到内置电容器(25pF)、而 INA190必须提供电流。 我正在优化 INA190的稳定时间、借助 SPICE 仿真和硬件验证、可以看出使用电阻器加载 INA190的输出可缩短稳定时间。 现在我有两个问题:

1) 1)您能否确认、当 INA190必须驱动由多路复用器连接和分离的25pF 容性负载时、这是一种缩短稳定时间的好方法? 还有其他建议的方法吗?

2) 2) INA190可驱动的最大电阻负载是多少? 数据表仅将10kOhm 的 R_L 作为测试条件。  

谢谢

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominic、

    问得好。 感谢您使用 E2E!

    1.是的、这是驱动容性负载的好方法。 稳定时间缩短的原因是、您要为放大器的输出阻抗添加更多电阻、以帮助将放大器与容性负载隔离。 此处提供了有关其工作原理的更多信息。  

    最大输出电流由数据表图12和13中的爪形曲线给出。 这里有一个很棒的视频 、讨论了如何解读这些曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速跟进:  

    通过 SPICE 仿真、我们测试了多个选项。  

    我们使用缓冲器(电容器与并联电阻器)实现了最佳效果。 比仅向运算放大器输出添加电阻负载更快的稳定时间和更少的过冲。  

    更多参考资料: