Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OPA860, THS4631
尊敬的 TI 专家:
我的问题是如何将峰值检测器的精度提高到尽可能高的水平?
我的应用如下所示。
我想感测 v=v (t)的峰值。 可以看到、v 上升到大约200ns 内的峰值。 峰值在650V 和1050V 范围内。 它首先由 RC 分频器按比例1/350进行下调、然后由基于放大器的峰值检测器进行检测。 R 表示 OP1的稳定性。 由于 v 是周期性的、每200us 发生一次、并且应在每个周期检测其峰值、因此采用 SW1对 C 进行放电、并使峰值检测器在每个周期工作。 OP2是一个跟随器、其输出被缩小以获得适合于 ADC 输入的 VO2。
我想知道您如何建议提高数字化峰的精度? 从峰值检测器配置以及 OPS 和 ADC 选择的角度来看。
此致
亚涛