This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:输入电压额定值

Guru**** 2508385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939351/opa2171-input-voltage-rating

器件型号:OPA2171

尊敬的 TI:


如下所示、数据表显示了信号输入的最大额定电压。

当电源电压为5V 且输入电压(V+)为10V 时。 这是否意味着 IC 可能会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    如果输入电流不限制在10mA 以下、运算放大器将在您所述的条件下损坏。 从输入和输出引脚到电源引脚(V+和 V-)有输入 ESD 二极管、如果输入电压高于电源电压、这些二极管会导通。 如果超过10mA 的 ESD 二极管流过这些二极管、它们将会损坏。 我建议观看我们 有关 电气过载的 TI 高精度实验室视频。 这些视频详细介绍了器件损坏的原因以及保护器件的一些方法。

    谢谢、

    Tim Claycomb