This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 极点消除:如何?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945498/pole-cancellation-how-to

主题中讨论的其他器件:OPA196

大家好。
我向专家提出以下问题:

在这里、我的模拟系统模型作为高通滤波器(第一个块)

S^2/(s^2+667.67s+666.67)=S^2/[(s+1)(s+666.67)]

频率为0.16Hz 和106Hz。

第二个块是频率为0.5Hz 的带通滤波器:

S/(s^2+6.06s+9.18)

 因此、最终传递函数为:

S^3/[(s+1)(s+666.67)(s^2+6.06s+9.18)]

(抱歉、图像和公式副本不起作用)

这是带通滤波器(0.5Hz 至106Hz)。
我需要0.5Hz 以上的平坦响应、因此我需要移除-666.67处的极点。
我的第一个想法是使用反相放大器运算放大器和电阻器并联的电容器....
有什么建议吗?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Michele、  

    要插入图、请使用功能区上的回形针符号插入保存图像的文件、

    但是、您的 BW 非常宽、因此通常会使用 HP/LP 序列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    密封是 Michael 被吸入的 HP/LP 有源滤波器的一个示例。 BP 的范围为0.1Hz 至40Hz。 如果您稍微修改电路、它可能会得到您想要的结果。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA2191_5F00_low_5F00_freq-Butterworth_5F00_BP_5F00_01-BPF.TSC

    如 Michael 所示、请使用红色圆圈图标上载图像文件、使用绿色圆圈图标上载常规文件。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、有点误解、我的错。

    我不是说我需要设计带通滤波器、我是说我已经有电路作为带通滤波器、我无法更改它。
    我需要额外的块作为信号调节、以消除-666.67处的极点。
    我的电路作为带通运行、我需要0.5Hz 的高通。

    关于图像/公式我知道有用于上传图像/文件的按钮、我无法将公式转换为图像、我需要从屏幕截图中裁剪图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    您能否发布您的原理图? 您只需剪切图像、将其另存为 png、jpg 或其他图像格式、然后发布即可。  

    要消除极点、您可能需要在 (s+666.67)中添加一个零点、但我无法从传递方程中可视化电路。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确记住 Sallen-Key、但不确定、带通滤波器的输出块是运算放大器。

    我的第一个想法是这个 RC 为1/666.67且为零的放大器

    下一个块是 ADC 的抗混叠滤波器、但我现在不关心它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    感谢您提供更多信息。  

    我重新计算了您的参数。 虽然我没有重复您的确切电路、但我看到极点为0.1Hz 和106Hz。  

    我认为、您只需更改 C1、C2值、就可以解决 HPF 将以+40dB/十倍频程的速率增加的问题。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/LM358-Sallen-Key-HPF-10022020.TSC

    如果这是您的问题、请告诉我。  

    BTW、我相信您将串联运行滤波器、这意味着电路将在开环中运行。 由于开环中没有不稳定性问题、因此无需消除不需要的极点或零点。 您只具有局部反馈;总体而言、它是在开环中运行的。 我要做这一点、因为我不确定您希望取消传输函数中的某些极点的原因。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    我想知道您的问题是否得到了解决。  

    如果您有其他问题、请告知我们。 我可以将剩余的传递函数转换为原理图块中的电路。  

    我现在将关闭此查询。 如果您有其他问题、您可以继续在主题中发帖、或打开一个新问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Raymond、我在过去几天一直很忙。

    是的、系统是开环的、我不需要极点消除来实现稳定性、但正如我说过的、原始系统充当带通滤波器。
    我需要消除极点以增加带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    在运算放大器输入端和反馈电阻器上布置并联 RC 的原始电路将在666.7Hz 的选定频率下产生零点。 但是、随着频率的增加、运算放大器最终会脱离环路增益、而增益随开环增益曲线逐渐减小。 因此、为了扩展由 RC 电路提供的响应、运算放大器需要高带宽。 OPA196 I show 的典型增益带宽为2.2MHz、但其他 TI 运算放大器的带宽要高得多、这应扩大零点的影响。

    下面是我在仿真电路时观察到的情况:

    667 Hz 时的增益为+3.0 dB、相移为+45度;正如我们在该频率下的零点所预期的那样。

    我添加了 C2、即 R2上的100pF 电容器、以减少一些可能导致边缘稳定性的过度增益峰值。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Thomas Kuehl"]最终会随着频率的增加和增益随开环增益曲线的下降而出现环路增益

    [/报价]

    那么、图中40到50 KHz 之间发生了什么情况、对吧?
    我将在第二次处理这个问题、因为现在我只需要取消极点、然后进行首次测试、
    谢谢。