Other Parts Discussed in Thread: AFE030, AFE032, AFE031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE032 主题中讨论的其他器件:AFE030、、 AFE031
我们已经看到 SPRAC94C-"将 C2000与 AFE030/1连接:FSK 示例"应用手册。 该示例是否可以直接与 AFE032结合使用以代替 AFE031?
FSK 情况下可以达到多大的比特率(最大值)?
是否有任何 OFDM TX/Rx 示例而不是 FSK。