This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124A:LM124AJ/PB

Guru**** 1184720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124A, LM124-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761857/lm124a-lm124aj-pb

器件型号:LM124A
主题中讨论的其他器件: LM124-N
您好、请告诉我以下问题。
以下数据表中的"LM124AJ 的差分输入电压为+-32V、但 LM124AJ/PB 仅为32V。 LM12AJ/PB 是否提供+-32V 电压?

3."电压覆盖范围"的含义是什么?  
  当我询问 TI 支持中心时、"Karen "对我说"连接输入失调电压覆盖范围、在 PB 上、典型值为2max 为5、在 AJ 类型上、最大值为2为4"、这意味着 PB 比偏移电压覆盖范围更高  
  AJ 部件?
感谢您将来的回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    LM124A 是一款行业标准产品、所有 LM124A 产品 都具有相同的规格。

    两个输入之间的差分输入电压范围为32V。   这意味着它们满足+32V 或+/-32V 的要求。

    对于这两个器件、室温下的输入失调电压为2mV、整个温度范围内的输入失调电压为4mV。   这可以通过查看涵盖不同产品编号的产品页面中的数据表来看出:

    LM124AJ 的 LM124A

    LM124-N 适用于 LM124AJ/PB