主题中讨论的其他器件: OPA211-HT、 OPA820-HT、 OPA2333-HT、 THS4521-HT、 LMC660、 LMP7721、 OPA2333、 TINA-TI
你好!!
需要帮助来选择 温度额定值 大于200Deg C 的高温运算放大器作为 LMC662的替代产品
要求:
1)需要输入电阻大于1T 欧姆的器件
2)工作温度> 200°C
2) 2)所有其他参数等于或优于 LMC662
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!!
需要帮助来选择 温度额定值 大于200Deg C 的高温运算放大器作为 LMC662的替代产品
要求:
1)需要输入电阻大于1T 欧姆的器件
2)工作温度> 200°C
2) 2)所有其他参数等于或优于 LMC662
此致
Ron Michallick、
PLZ 澄清 了以下内容
1) 1)您已将信号源 Cx 与电路中的固定传感器电容 C1 (250pF)串联显示。 请解释原因?
2) 2)为了进行稳定性分析,我应该考虑差分输入 电容与运算放大器输入端同相端子的共模电容并联,或者 在选择 OPA2333模型后 TINA-TI 会自动将其考虑在内吗?
3) 3)对于稳定性分析、我应该使用下面示例中所示的方法 来断开环路并进行测量?
4) 4)假设我在缓冲器(输入级)之后添加一个同相放大器级。 缓冲器级和放大器级的稳定性分析应单独进行。 输出。 这种方法是否正确?
此致
Kiran
您好 Kiran、
这可以是您的相位稳定性分析:
但不要忘记将实际负载(与 RL 并联)放入仿真中!
Kai
尊敬的 Kai:
谢谢你们的建议!!
1) 1)原装转向节具有单电源、您使用的是双电源。 有什么具体原因吗?
2) 2)我观察到单电源运算放大器主要由+5V 电源供电。 如果我由单个-5V 电源供电、是否存在任何缺点?
3) 3)我计划在此阶段之后添加一个同相放大器。 我应该添加输入电阻/电容 作为负载、还是不需要添加负载?
4) 4)在分析 同相放大器的稳定性时、我应该在同相输入端添加 C4、C5、R3和 RL?
此致
Kiran
Ron Michallick
大家好
我对您建议的上述方案有几个疑问(单电源 OPA2333)
1) 1)开启100V 直流电源电容器时、C2会充电至100V、然后再放电。 这将导致运算放大器在输入端看到100V 电压。 我是否可以使用齐纳二极管(4.7V)来限制电压、或者是否有任何其他有效解决方案。
2) 2)运算放大器的输入端是否需要 ESD 保护?
3) 3)如果我想在运算放大器 OPA2333的输出端添加同相放大器、则必须再次在同相放大器的输入端添加直流基准(2.5V)。 这意味着我必须使用过多的无源组件。 使用双电源配置是否更好?使用 单电源配置是否有相当大的优势?
4) 希望尽可能降低放大器噪声、 因此请计划选择欧姆(100、200、300欧姆)范围内的电阻器。 但这将导致电流消耗增加。 可以这么做、还是应该选择几千欧范围内的电阻器?