请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA210-Q1 我们的客户在 其电路应用 10VDC VIN+ 总线电源时对 V+电压范围有疑问。 如果 INA210-Q1可支持 V+=2.7V 至26V 范围、该器件是否可用。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Toshiro、您好!
感谢您深入了解该论坛。 是的、对于我们的电流分流监控器器件、您可以在高于电源电压的情况下运行 VIN+或共模电源。 这是由于特殊的前端电路检测共模电压并调整某些内部电路级使用的内部电源轨。 当您在电气特性表中看到我们的 VCM 规格范围时、如下所示。 整个线性电源电压范围支持该范围、通常也列在电气特性表中。 如果电气特性表中未列出此数据表中所示的线性电源电压范围、则会出现在建议运行条件表中。 在我们的旧器件数据表中、建议运行条件表会误导 VCM 或 VS、仅公布标称值、在这种情况下、请检查 EC 表以了解整个可用范围。