This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:原理图和电源序列

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788032/lm2903-the-schematic-and-power-sequence

器件型号:LM2903

大家好、

我的客户按如下方式使用 LM2903:

您能否帮助回答以下问题:

请帮助查看原理图。

2.客户对 LM2903和基准电压使用相同的电源、这是否会导致 LM2903在上电过程中的输出不稳定?

对于 LM2903的输出、因为它是 OD 类型、它是必须连接到 LM2903的电源还是可以连接到其他电源轨?

 

请在这方面提供帮助。

Lacey

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、

    第一。 看起来不错。 不会超出输入范围。

    #2 -当它们使用相同的基准电压(电源)时、这是"比例式"-因此共模电压将跟踪电源。 比较器将开始在大约1.6V 的电源电压下对输入做出反应。

    由于输出端的两个1k 电阻器降低了输出"高"摆幅、迟滞分析变得复杂。 我假设晶体管用于电平转换。

    #3 -是的。 您可以将输出上拉至任何高达36V 的电压、而不受电源的影响。 因此、如果他们希望上拉至24V、5V 或3.3V、这很好-只需观察上拉电阻器电流(建议100uA 至1mA 范围)。