This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA207:200pA 交流电或100nV 交流电的最佳解决方案

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA828, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786166/opa207-best-solution-to-read-200pa-ac-or-100nv-ac

器件型号:OPA207
主题中讨论的其他器件:OPA140OPA828OPA197

大家好、

我收到以下请求、您能为我推荐最佳器件吗?

############################################

我们正在寻找一种解决方案、通过 TIA 读取大约200pA 的交流电流、或通过仪表放大器读取100nV 的交流电压。

我们需要将这些信号放大到5mV 交流电压。

############################################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabio、如果没有目标 F-3dB、也许没有噪声或直流精度目标、真的无法做出明智的回答。 这一点可能不像他说的 AC 那样过于关键。

    这是10Mohm 跨阻增益、因此可能需要 FET 输入-要求解所需的 GBP、还需要电容回源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    信号是什么? 它来自哪里? 传感器? 桥? 什么是源电阻?

    为什么它是电流"或"电压?

    我们需要更多的细节...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    关于您的查询:

    我们正在寻找一种解决方案、通过 TIA 读取大约200pA 的交流电流、或通过仪表放大器读取100nV 的交流电压。 我们需要将这些信号放大到5mV 交流电压。

    如果您希望将200pA 输入电流转换为5mV 输出电压、则可以将低输入电流运算放大器用作 TIA。 具有 低输入偏置电流 (Ib)的 CMOS 或 JFET 输入运算放大器将是一个不错的选择。 以下是一些具有高电气性能和低 IB 的 JFET 和 CMOS 运算放大器:

    OPA140   Ib = 10pA、25°C 时的最大值

    OPA828   Ib 在25°C 时的最大值为5pA

    OPA197   Ib = 20pA (25°C 时)

    所有这些运算放大器都具有非常低的电压噪声性能。 您可以在此处查看其数据表:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas、
    应该足够了。

    此致、
    Fabio