This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:关于电流限制的变化

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/784256/opa547-about-the-variation-of-the-current-limit

器件型号:OPA547

大家好、团队、

 我的客户正在设计 OPA547的电流限制值、电流限制为56.33mA。
  *请参见随附的文件。

e2e.ti.com/.../OPA547.xlsx

请允许我就的变化提出两个问题
 电流限制值。
 
 Q1)您能否告知我电流限制值的变化
      包括温度影响?  
 
 Q2)能否告知我内部电阻的变化、
       用于估算电流限制变化的内部基准和增益
      更改外部电阻值时的值、如果可能?


此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tsuyoshi、

    OPA547的电流限制特性不是非常精确、但显示了一些制造容差、温度漂移和电源电压漂移。 在数据表的第3页上、Rcl = 31k6时的额定电流限制容差高达+/-8%。 在数据表的第4页、您将找到显示温度漂移和电流限制的电源电压漂移的图。 请记住、这些数据是典型值。 根据我的感觉、我会增加一个最坏情况下的最大偏差约为+/-10%。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东本-圣

    对于 Kai   关于 OPA547电流限制功能的说法、Kai 肯定是正确的。" OPA547的电流限制功能 不是非常精确、但显示了一些制造容差、温度漂移和电源电压漂移。" 它不是一个精密功能、 并且每个 OPA547器 件、OPA547器件的不同产品运行以及每个 OPA547器件运行的结温下的确切电流限制行为将有所不同。

    Q1)您能否告知我电流限制值的变化
          包括温度影响?   

     数据表 PG 上的典型特性图。  4提供  有关电流限制在 整个温度范围内以及在其可用电源范围内的典型行为的信息。 从左侧的图中可以看出、电流限制具有负温度系数、该系数随输出电流电平的变化而有所变化。 左图中的顶部曲线的斜率 约为-0.14mA/°C、而另外两条曲线更接近-0.2mA/°C


     
     Q2)能否告知我内部电阻的变化、
           用于估算电流限制变化的内部基准和增益
          更改外部电阻值时的值、如果可能?

    PG 上的 OPA547电气特性表。 3提供 了电流限制公式、其中一个是 关于电流限制容差的特定条件、ILIM =+/-375mA。 请记住、注释1 表示在 TJ =+25°C 时进行高速测试  这是数据表中指定 的电流限制容差范围。  

    OPA547数据表信息是 TI 提供  的有关电流限制功能的信息的范围。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KUEHL-SAN、

    非常感谢您的快速回复和详细解释。

    我对第3页上的电流限制容差是否感到关切
    而第4页图形上的值可应用于此条件
    (电流限制设置为56.3mA)、因为这些参数已描述
      在200mA 或更高电流限制的条件下运行。

      但是、从您的回答来看、我想估算的电流限制变化
      ILIM=56.3mA (Rcl390kΩ Ω、Vs=±15V、Ta=-20~65℃)、如下所示。

      ①The Ta=25℃且 Vs=±30V 时的电流限制变化估计为±8%。
     最小值:51.8mA、典型值:56.3mA、最大值:60.8mA

      ②The℃温度变化导致的电流限制值的 Δ I 斜率估计为-0.2mA/μ s。
              ℃μ A:+9mA、℃65 μ A:-8mA

      Vs 从±30V 更改为±15V 时、电流限制值(+ILIM)衰减③The μ A
        电流估计为15mA。
       由于 VS 从±30V 变为±15V、电流限制值(-ILIM)的衰减
       电流估算为5mA。

       注意:②和③对电流限制的变化有很大影响
            电流限制设置值为56.3mA 时。


     我的估计值是否合理?


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东本-圣

    ①The Ta=25℃且 Vs=±30V 时的电流限制变化估计为±8%。
    最小值:51.8mA、典型值:56.3mA、最大值:60.8mA

    电气特性表中列出的 OPA547电流限制容差最大值相当于8%的额定值适用于 VS =±30V、RCL = 31.6kΩ Ω(ILIM =±375mA)、RL = 50Ω Ω 的特定条件、注意:(1) TJ =+25°C 时的高速测试 但是、在56.3mA 的不同输出电流电平下、容差可能与8%不同。 由于没有电流限制容差与编程的电流限制水平的数据表图、因此最好将误差误差调整为保守值、并使用高于8%的百分比。 kΩ、电流设置电路中有4.75V 内部基准电压和精确的31.6 μ A、因此10%至12%的上限可能是用于分析目的的实际限值。

    ②The℃温度变化导致的电流限制值的 Δ I 斜率估计为-0.2mA/μ s。
    ℃μ A:+9mA、℃65 μ A:-8mA

    我不能完全确定+9mA 和-8mA 数字来自何处、但在-0.2mA/℃电流限制与温度线斜率之间确实会发生-17mA 的变化。

    在15mA 下、Vs 从±30V 变为±15V 时、电流限制值(+ILIM)的衰减③The μ A。 Vs 从±30V 变为±15V 时、电流限制值(-ILIM)的衰减估计为5mA。

    您估计的电源电流限制变化看起来相当接近。 实际上可能会少一些、但使用您的数字应该是可以的。

    我认为您的估算将使您接近实际的 OPA547电流限制灵敏度。 当您检查它们时、您实际上会发现它们、这一点很有趣。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KUEHL-SAN、

     感谢您的建议和详细解释。
     我理解你的答复。
     我将根据您的建议与我的客户分享估计结果。


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tsuyoshi、

    即使某些人的容差看起来很高、OPA547的电流限制特性也非常有用和可靠。 对于大多数应用而言、这种容差是相当可以接受的。

    Kai