请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358 大家好、
您能帮您了解 LM358DR 和 LM358MX_NL 的 Tcase 温度吗?
谢谢、
Mark Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
查尔斯
如您所说、所有这些器件的环境温度额定值均为70C。 除 ABS 最大存储温度外、没有指定的外壳温度。 LM358的绝对最大芯片温度为150°C。
裸片温度可通过测量外壳温度的顶部来估算。 TJ = TC +ψJT * PD
ψJT (psi JT) 是一个比 TJC 更好的因子、这意味着所有热量都通过外壳顶部排出。 PD 是功率耗散。
根据数据表、LM358D ψJT Ω 为19.2C/W
LM358M ψJT 是15.5C/W 的热模型
3243ECDBR θ ψJT 为每个热模型3.2C/W
有关传统和新热指标的更多信息、请参阅 《半导体和 IC 封装热指标》。