This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:关断引脚问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA211-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782433/opa211-problems-with-shutdown-pin

器件型号:OPA211

您好!

我正在尝试使 OPA211MDGKTEP 放大器作为单位增益缓冲器工作、并将关断信号作为使能信号。 应用非常简单、我将信号(1kHz 1Vpp 1.5V 偏移正弦波)输入运算放大器的+、输出连接到-、R LOAD 和 C 负载分别为620欧姆和10pF。 电源轨连接到24V 和0V。 关断引脚连接到下拉电阻器和晶体管的源极、但事实证明该晶体管未正确偏置、因此完全关断。  

如果在悬空时测量、关断引脚似乎在19.5V 左右的电压下输出芯片电压。 将24V 连接到关断引脚不会导致输出关闭。 为了尝试、我们尝试将30V 电压连接到关断引脚、以查看会发生什么情况、电源输出达到设定的最大电流200mA 并降低26V。 我本来以为这个引脚是高阻抗的、所以我们觉得这很奇怪。 将引脚拉至接地也不会执行任何操作、如预期的那样。

组件标记显示"1125 OBCM"。 我已确认组件的尺寸、连接和方向。 我们在 PCB 上尝试它、因此尽管我们在多个组件上尝试过这种方法、但它们的实现是相同的。  

我们在这里发现了一些错误、因为这似乎是一个简单的实现。 如果有人能帮助我们了解问题、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanan、

    让我们一次检查一个段。

    如果在悬空时测量、关断引脚似乎在19.5V 左右的电压下输出芯片电压。 - OPA211不会按照数据表第7.4.1节中的说明使能/关断引脚悬空

    -此引脚必须连接到有效的高电压或低电压或被驱动、而不是保持开路。

    将24V 连接到关断引脚不会导致输出关闭。 为了尝试、我们尝试将30V 电压连接到关断引脚、以查看会发生什么情况、电源输出达到设定的最大电流200mA 并降低26V。 我本来以为这个引脚是高阻抗的、所以我们觉得这很奇怪。 将引脚拉至接地也不会执行任何操作、如预期的那样。

    -当 在 引脚8上施加(V+)- 0.35V 至(V+)的有效高电压电平时、OPA211通常进入关断模式。  它是一个在其额定工作电压范围内的高阻抗引脚。 当 V+为24V 时、如果对引脚8施加30V 电压、  则连接在引脚8和 V+之间 的内部 ESD 保护二极管可能会出现高度正向偏置。 中的二极管的额定值仅为10mA、如果电流远高于额定最大值、则可能会因事件而损坏。 该事件也可能损坏 OPA211 使能/关断电路。  数据表第6.1节绝对最大额定值列出了最大输入电压(V–)–0.5和(V+)+ 0.5V

    组件标记显示"1125 OBCM"。 我已确认组件的尺寸、连接和方向。 我们在 PCB 上尝试它、因此尽管我们在多个组件上尝试过这种方法、但它们的实现是相同的。  

    -我确实需要了解 器件上的"1125 OBCM"是如何标记的。 我无法访问详细的批次代码信息、但我知道标记安排应该是什么。 请捕获 OPA211器件标识的一些图像、并 将其发布在此处作为 e2e 响应。

    请注意、OPA211MDGKTEP 是一款增强型产品、OPA211-EP、 由 TI 内部的其他组织生产。 如果 设备出现 问题、增强型产品组将 帮助您  获得解决方案。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、非常感谢您的回答。

    抱歉、我以为我看到了1125件、但它显然显示了 T125。  

    该引脚仅暂时保持开路、我们将24V 有效 V+信号置为有效、未看到预期响应。 输出会暂时停顿(这可能只是示波器调整)并失去一些直流失调电压、但交流信号仍会毫无问题地传播。

    当我们将30V 电压放置在引脚上时、我们没有使用该器件进行进一步测试。 毫无疑问、它在芯片内部油炸了一些东西、我们只是想了解关断引脚上的预期 V+信号是否以某种方式未将关断状态置为有效。

    此增强型产品组是否是单独的论坛?

    最棒的

    Kanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanan、

    非常感谢您提供 OPA211MDGKTEP 器件的图像。 我正在尝试在 TI 的"增强型产品"组中找到可帮助您解决此问题的人员。 由于该组处于不同的时区、因此在当天的这段时间内不可用。 我明天会打电话、看看我能找到谁来帮助您。

    此致、Thomas

    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanan、
    我并不是很清楚你的所有疑难解答技巧。 在移除晶体管的情况下、您是否在修改后的电路板上尝试过新的装置(尚未通电的装置)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在两个不同的板上测试了这个、即两个不同的芯片。 有一个、我不温和、可能会对它进行油炸、看看30V 的响应。 另一方面、我从未尝试过超过24V 和0V 的电压。 它们对我在第二篇文章中描述的输出产生了相同的响应。

    我将订购更多这些芯片、并为它们进行完整性检查、但这个问题非常奇怪。 我个人不能想到这不起作用的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanan、

    我的担心是、您提到电路板上的晶体管配置错误。   我想知道、当晶体管就位时、您是否给电路板加电、而该误差会损坏电路板上的器件。   这就是为什么我建议用新的装置更换他的装置。  

    我们不会看到您的原理图出现任何问题、您描述的行为听起来像是损坏的器件、但可能是电路板出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就在这里。 我将尝试面包板、看看会发生什么。

    是否有关于此引脚阻抗的任何信息? 我很困惑、除非它具有低阻抗、否则将电压连接到它会导致它断开。

    感谢大家在此过程中的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanan、

    该引脚将具有高阻抗、但我没有确切的值。 我没有要测量的器件或该器件的内部原理图、但通常情况下、该器件会保持高阻抗、不会开启 ESD 二极管。 室温下、通常比电源电压高0.7V。 电流增加将与开启电极时的电压呈指数级。