This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:原理图审阅

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782818/ina219-schematic-review

器件型号:INA219

尊敬的团队:

您能帮助检查原理图吗?

客户希望测量输入电流。 最大值应在8.3A 范围内

C867 NC 不应该对吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图看起来不错。 C867可以安装也可以不安装,这一点无关紧要。

    此致、Guang