This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301-Q1输入阻抗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/782384/amc1301-amc1301-q1-input-impedance

器件型号:AMC1301

大家好、

我的客户想知道如何计算 AMC1301-Q1的输入阻抗? 在数据表中、它显示了两个规格:

假设内部 R4和 R4'= 12.5k Ω、R5和 R5'= 50k。 18k Ω 和22k Ω 是如何产生的? 您能否提供等效电路来显示如何推导 Rin?

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    感谢您的发帖! 请参阅下面的粗略推导:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答!

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao