主题中讨论的其他器件: OPA659、 THS4531、 THS4531A
您好!
我有一个差分8阶有源滤波器(它包括4个 2阶有源滤波器) 和四 个品质因数。 (Q1、Q2、Q3、Q4)。
如何找到或计算 8阶有源滤波器的总体质量系数?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../8th-order-bandpass-options-in-filterpro.docxI不太熟悉 BP 设计、但我认为任何阶段的 Q 都是 Fo/Fbandwidth
使用几个以1kHz 为中心的不同形状目标在 FilterPro 中执行8阶运算、得出所附文件中的 Q 值-
尊敬的 Michael、非常感谢您、
我在窄带宽中使用了 chebyshev 0.5dB。
我认为 BWN = qn / BW (n-1)
例如、
BW1 = 48kHz (第一级 BW 或第二级输入 BW)
Q2=3、5 (第二级 Q 值)
BW2= BW1/Q2 = 48/3,5=14kHz (第二级输出带宽)
BW3=14/3.5=4kHz
BW4=4kHz/3.5=1、2Khz
早上、Aykut、
再说一次、 我的 BP 设计经验很少-但对 THS4551的熟悉程度很高-如果我了解您所说的内容、并逐步了解 FilterPro 解决方案、它将为我提供完全处于阶段目标的其他内容-即随附的内容 Word 文件、其中我还附加了 FilterPro 文件-不确定当前 TI 在线有源滤波器设计器将提供什么。 采用 ffilterpro FDA 的最终 RC 电路看起来很有问题-对于 THS4551等150Mhz 器件、R 值过高-我相信您会尝试达到这个值
中心频率为70kHz
48kHz 带宽、以0.5dB 切比雪夫为中心
中带1的增益。
这是相当激进的-我很想了解 THS4551能达到多近-但我不认为我可以使用 FilterPro 中的 RC、可以尝试其他工具、看看是否有更好的效果。 我还有3种其他工具可以尝试从不同的来源使用。 大多数情况下、它们只提供 Fo 和 Q 目标、但其中一个也会尝试提供 RC。
很显然、它不允许我附加 FilterPro 设计报告、抱歉、
e2e.ti.com/.../4382.70kHz-center-8th-order-BP-filter-design-in-Filterpro.docx
顺便提一下、我确实获得了当前的 TI 在线滤波器设计工具来生成它
它是与 FilterPro 相同的解决方案、因此仍然使用该代码
它确实需要比 FilterPro 高得多的 GBP 产品、最初建议使用 OPA659
很明显、我们已经下载了 TINA 功能、但后来说它将使用理想的运算放大器、因为 OPA659没有模型-实际上有、但不确定发生了什么情况、
4.尝试在 TINA 中下载并打开、但在那里没有成功。
因此、我确实充分利用了这些其他工具之一、并获得了第一个阶段、以确认我的想法(在 TINA 中)、
该级的 Q = Fo/(Δ F-3dB 跨度)。
不过、在拓扑结构方面、我在低频率下看到的是、在输入端具有高 R 值的大衰减器-运行输入噪声扫描时显示出相当高的输入噪声。
同样、我对有源 BP 滤波器的经验很小-但很奇怪、您是否有 THS4551级的 RC 值、以及它应该做什么-我想运行包括 LG 相位裕度在内的一些 silms。 我仅使用运算放大器进行仿真的阶段所述的形状得到了令人惊讶的良好满足。
尊敬的 Michael:
非常感谢你的帮助。
最终带宽不是48kHz、第一个第二个滤波器的带宽 是48kHz。
我没有使用 FilterPro、因为它具有很大的电阻器。 我在 Excel 中计算出了 MFB 滤波器、阅读了许多 MFB 滤波器文档 、并使用信号发生器进行了检查、效果非常好。
最终带宽为几 kHz。 最大电阻器为16.2K、 最小电阻器为332R。 C=1nf。
再次感谢。