主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我使用2个 OPA552P 和1个 OPA551P。 一个 OPA552P 配置为同相放大器。
一个 OPA552P 和一个 OPA551P 用于创建改进 的 Howland 电流泵。
一个100Hz 周期性信号被馈送到运算放大器。
如果我不添加电容器、节点的输出电压就会像这样不稳定。 发现正弦波的振幅为2V。
但令人 MΩ 的是、如果我将 Tektronix TPP0100探头(1 μ A/13pF )连接 到 OPA552P 的(-)输入、则负载的输出电压会变得稳定。
我尝试使用5pF、10pF 作为反馈电容器、但这无法使输出电压稳定。
我应该如何确定反馈电容器的大小? 我希望有人可以在连接探头时解释这种行为。