This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-EP:启动行为问题

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/796772/tl331-ep-startup-behavior-question

器件型号:TL331-EP
主题中讨论的其他器件:TL331

我有一位客户在以下配置中使用 TLV331-EP:

正如您在下面看到的、当同相输入在启动时超过反相输入上的值时、输出为低电平。

是否有任何关于这种情况发生原因的见解?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    它似乎超出了共模范围。 在温度范围内、共模电压应小于 Vcc - 2V、对于8V 电源、该值为6V。 在这里、共模看起来大约为7V。

    我不确定你的问题是什么。 您是否询问电源的噪声? 我不确定 TL331会如何导致这种情况。